This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/WL1835MODCOM8B:目标和#39的配方;defconfig-wl18xx'内核4.1.15-r0失败

Guru**** 2502425 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/718377/linux-wl1835modcom8b-recipe-for-target-defconfig-wl18xx-failed-for-kernel-4-1-15-r0

器件型号:WL1835MODCOM8B

工具/软件:Linux

我的设置文件是

#如果设置了默认工具链路径,则会将工具链下载到./toolchain。
导出 toolchain_path=/home/suneel/wl8-build/build-utilites/gcc-linaro-6.4.1-2017.11-x86_64_arm-linux-gnueabihf/bin

#如果设置了根文件系统的默认路径,则将使用./fs 文件夹。
导出 ROOTFS=/home/suneel/Downloads/fsl-arm-yocto-bsp/build-fb/tmp/work/imx6ull14x14evk-poky-linux-gnueabi/linux-imx/4.1.15-r0/linux_Standalone_builded/build/fs

#if default kernel path is set - kernel will be downloaded (set branch to match kernel version)(如果设置了默认内核路径-将下载内核(设置分支以匹配
导出 kernel_path=/home/suneel/Downloads/fsl-arm-yocto-bsp/build-fb/tmp/work/imx6ull14x14evk-poky-linux-gnueabi/linux-imx/4.1.15-r0/linux_Standalone_builded/build/kernel

#如果设置了下面的 kernel_variant、则生成脚本将查找特定于内核的内容
增补程序目录下的#个增补程序:
#- pathcs/driver_patches/$kernel_variant 目录下的修补程序
#  在"模块"构建期间应用。
#- patches/kernel_patches/$/$kernel_variant 目录下的修补程序
#  应用于 kernel_path 指向的内核、以防"patch_kernel"出现
使用#  命令。
#  注:应用修补程序后,内核不会自动构建
导出 kernel_variant=4.1.15-r0

导出 cross_compile=arm-linux-gnueabihf-

导出 arch=arm
["$toolchain_path"!="default"]&&导出路径=$toolchain_path:$path

我收到以下错误。

"Makefile:42:目标'clear'的配方失败
制造:***[清洁]错误1
/---
|您的内核标头未完成/未安装。
|请安装内核头文件、包括.config
|文件或使用 KLIB/KLIB_BUILD make 变量至
|将内核设置为基于构建、例如
|  使 KLIB=/lib/modules/3.1.7
|为已安装的内核3.1.7编译/安装
|(当前未运行。)
\--
Makefile:42:目标'efconfig-wl18xx'的配方失败
make:***[defconfig-wl18xx]错误1
/---
|您的内核标头未完成/未安装。
|请安装内核头文件、包括.config
|文件或使用 KLIB/KLIB_BUILD make 变量至
|将内核设置为基于构建、例如
|  使 KLIB=/lib/modules/3.1.7
|为已安装的内核3.1.7编译/安装
|(当前未运行。)


我已经检查了.config 文件,但它们 未 启用 CFG80211和 mac80211。 我的内核版本为4.1.5。  非常感谢您的帮助。  

谢谢

Suneel