This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CC3200:需要有关将非 RTOS TCP 套接字代码与基于 RTOS 的 CC3200 MQTT 客户端代码进行组合的帮助

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/716480/ccs-cc3200-need-help-regarding-combining-non-rtos-tcp-socket-code-with-rtos-based-mqtt-client-code-for-cc3200

器件型号:CC3200

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我之前已经用 TCP 套接字示例开发了代码、这是一个非 RTOS 代码。 此外、我希望在项目中添加 MQTT 功能。 我尝试使用 MQTT 客户端代码、但它使用 RTOS。  

我需要有关如何组合这些代码以实现这两种功能的建议。

我是否需要在 RTOS 中移植 TCP 套接字代码? 如果是、我应该从哪里开始?

或者、我是否需要在非 RTOS 中移植 MQTT 客户端代码? 如果是、我应该从哪里开始?

如果我能得到一些建议、那将会非常有帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Priti、

    您是否了解过适用于 CC32xx SDK 的 TI-RTOS 中的 TCP 回波示例?

    SDK 下载:

    入门页面:

    在中找到了该示例 tirtos_cc32xx_2_16_01_14_examples\TI\CC3200_LAUNCHXL\tcpEchoCC3X00

    此致、
    Kristen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Priti、

    我一段时间没有听到您的反馈、因此我假设您已解决了您的问题。 如果没有、请随时在此处发布或在锁定此主题时打开新主题。

    此致、
    Kristen