This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220:CC3220

Guru**** 2592120 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/718323/cc3220-cc3220

器件型号:CC3220

我最近对 CC3220感兴趣、并希望将其用于工业物联网系统。 在此之前、我只想知道我是否可以使用2个 LAUNCHCC3220MODASF 进行测试、例如1个客户端、另一个连接到具有 TCP 套接字的服务器、 并长时间地传输4 kB/s 十六进制数据、就像一周内任何时间一样、不会错过任何内容。  

谢谢你。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    当然可以。 该低带宽开关连接不应出现任何问题。

    1月