This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CC3220:ADC 问题

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3220S

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/714856/ccs-cc3220-adc-issue

器件型号:CC3220

工具/软件:Code Composer Studio

你(们)好  

我有一个连接 到引脚58的湿度传感器(如此传感器)。

我无法得到 一个与实际情况匹配的样本。
大多数样本(我在控制台中看到)是相同的或非常相似的、似乎没有反映实际发生的情况。

我缺少什么?

谢谢、

莫蒂

 CC3220S_LAUNCHXL.c  

C3220S_LAUNCHXL.h  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您知道湿度传感器模拟输出的电压范围是多少吗? 它可能超过 ADC 内部基准电压范围1.467V、如果超过1.8V、则可能会损坏 ADC。 您可能需要添加分压器电路、以使 ADC 值符合我们的基准电压。

    您看到的值是什么? 您改变湿度的速度有多快?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢、您正是关于分压器的问题