This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220:CC3220S 和 CC3200是否可以使用相同的外设调试电路?

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3220S, CC3200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/718116/cc3220-can-the-cc3220s-and-cc3200-use-the-same-peripheral-debug-circuitry

器件型号:CC3220

我将 CC3220S 芯片焊接到 CC3200 PCB 上、并使用 CC3220 Launchpad 板载调试器的 SWD 调试接口对其进行调试。

但是、它在 CCS v7中找不到 cc3220s 器件。

 cc3220和 cc3200的 SWD 调试电路是否不同?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在同一个 CC3200 PCB 和 xds110调试器,中、我可以调试 cc3200。
    有人可以帮帮我吗? 请
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    QFN 芯片 CC3200和 CC3220S 不兼容1:1硬件。 请确保您反映了所有请求的更改。 请参阅 :www.ti.com/.../swru462 (Migration-QFN)。

    -借助 CC3200和 CC3220、您可以使用相同的调试探针(XDS-100、XDS-110、XDS-200等)。
    -使用 CC3220S 进行开发时、您应该从 CC3220-SDK 中的 CC3220S_LAUNCHXL 示例开始。 还建议将 CCS 更新为最新版本。

    1月