This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220MOD:读回域名

Guru**** 2526700 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/718092/cc3220mod-reading-back-the-domain-name

器件型号:CC3220MOD

设置域名后、我将尝试读回域名。  似乎我正在设置它、但我只想设置一次、而不是在每次加电时将其写入闪存。  之后、我的 print 语句中始终会出现一个空域名。


unsigned char str1[32]="test.net";

unsigned char len = strlen ((const char *) str1);
RetVal = sl_NetAppSet (sl_NetApp_DEVICE_ID、sl_NetApp_DEVICE_domain、len、(unsigned char*) str1);

uint8_t domain_name[33];
uint8_t domain_length = 33;
memset (domain_name、0、33);
sl_NetAppGet (sl_NetApp_DEVICE_ID、sl_NetApp_DEVICE_domain、(uint8_t *) domain_length、(uint8_t *) domain_name);
UART_PRINT ("域名:%s\r\n、域名);

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    参数 pOptionLen 是一个指针。 因此、您需要将代码更改为:

    sl_NetAppGet (sl_NetApp_DEVICE_ID、sl_NetApp_DEVICE_domain、(uint8_t *)&domain_length、(uint8_t *) domain_name);

    1月