This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CC3220SF-LAUNCHXL:cc3220SF

Guru**** 2595805 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/718033/ccs-cc3220sf-launchxl-cc3220sf

器件型号:CC3220SF-LAUNCHXL

工具/软件:Code Composer Studio

任何 一个都为我提供 适用于 CCS 的 Modbus 主库。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    CC3220没有官方支持(库)。 Modbus TCP 或 RTU 协议非常简单、易于实施。 我认为最快的方法是自行实施协议。 在互联网上、如果您想使用库、您可以在 C 语言中找到大量 Modbus 库。 唯一的问题是带 RTU 的 Modbus CRC (CRC-16 CCITT)、但我认为 CC3220中的 CRC 生成器可以毫无问题地使用。

    Modbus RTU 植入说明 e2e.ti.com/.../1880085的一些提示

    1月