This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220MOD:NWP 注销 GPIO1而不是 GPIO7

Guru**** 2589300 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/717992/cc3220mod-nwp-logging-out-gpio1-rather-than-gpio7

器件型号:CC3220MOD

我正在尝试记录 NWP 处理器输出、但无法访问我的定制板上的 GPIO7。  是否可以将其重新路由至 GPIO1?  我知道 GPIO7正用于调试 UART 输出。

//如果您的应用已经配置了 UART0,则不需要此行
MAP_PRCMPeripheralClkEnable (PRCM_UARTA0、PRCM_RUN_MODE_CLK);
 
//多路复用器 Pin62至模式1以输出 NWP 日志
MAP_PinTypeUART (PIN_62、PIN_MODE_1); 

processors.wiki.ti.com/.../CC3120_&_CC3220_Capture_NWP_Logs

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    否 这是不可能的。 NWP 日志只能多路复用为 PIN_62 (GPIO7)。

    1月