This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3200MOD:是否支持 CC3220等命令。

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/716350/cc3200mod-support-at-command-like-cc3220-or-not

器件型号:CC3200MOD
Thread 中讨论的其他器件:CC3200

尊敬的香榭丽舍

在搜索我们的 E2E 和 TI Resource Explorer 后、我知道第1代不支持 AT 命令。

但是、我们能否在命令示例代码中使用 CC3220 SDK 中的 ad_commands.c 来在命令中支持 CC3200?  

如果您有任何建议、请随时告诉我。

非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Janet、您好!

    此示例与新的 CC3220器件紧密相关(SimpleLink API、TI 驱动程序等的不同语法)。 可以重写此示例以支持旧的 CC3200、但需要付出一些努力。

    最大的挑战:
    -POSIX OS 层与 OSI 层
    -将 TI 驱动程序与 CC3200配合使用(或重写为 driverlib)
    -将旧的 SimpleLink API 更改为 CC3200

    如果我需要执行此移植、我可能会从 SDK 1.60中选择旧版本的示例。 在此版本中、未使用 slnet 抽象层。 遗憾的是、在此版本的示例中存在一些错误/设计问题。 但是、从开始编写所有代码的方式可能更简便、速度更快。 我想在互联网上、您可以找到用于解析 AT 命令的调整第三方库/代码。

    1月
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Janet、您好!

    您是否已解决问题? 如果没有、请随时在此处发布或在锁定此主题时打开新主题。

    此致、
    Kristen
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Jan:

    感谢您的解释。
    在详细研究后、我认为这是一项重大的工作和挑战。
    但我将根据您的建议尝试、并搜索第三方支持。
    非常感谢您的建议。