This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220MOD:最大电流消耗

Guru**** 2528790 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/714813/cc3220mod-max-current-consumption

器件型号:CC3220MOD

各位专家:

数据表 规格仅描述了典型值的电流消耗。 您是否有电流消耗的最大值?

我们必须估算最大电流消耗。

此致、

Uchikoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我相信、在数据表的第4.5节中、它显示了450mA @ 3.3V 的峰值校准电流
    您正在寻找的是这种解决方案吗?

    此致、Tom
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    峰值校准电流表示校准期间的电流消耗、因此这不是我想要知道的。

    此致、
    Uchikoshi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Uchikoshi、

    请澄清"最大电流消耗"的含义。 您似乎是指特定的操作模式或用例、因为您不是仅查找峰值。 通常、在设计系统的其余部分(电源)时会参考峰值。

    如果您正在寻找电池寿命之类的估算方法、则平均功耗会因整个系统而异(系统连接到的 AP、器件上使用的功率分布、使用的网络应用等)。 很难为此提供最大值、因此我们在数据表中提供的值是典型值。 最坏情况应通过实验确定。

    此致、
    本·M
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ben、

    感谢您的回答。

    此致、

    Uchikoshi