主题中讨论的其他器件: UNIFLASH、 CC3220SF
我一直在使用 CC3220SF-LAUNCHXL、无法连接 UniFlash 程序。 我将分步介绍本页面 dev.ti.com/.../ SimpleLink CC32xx SDK - v:2.20.00.10部分中的"UniFlash ImageCreator Basics"
我使用的是 UniFlash 版本4.4.0。 UniFlash 将电路板检测为检测到的器件(CC3220SF LaunchPad)。 我选择 CC3220SF-LAUNCHXL 和串行(UART)接口、但在下一个屏幕上无法连接。 按下连接按钮会显示"Operation Failed: Timeout reading data"(操作失败:读取数据超时)错误消息。
电路板的 JTAG 似乎工作正常。 我可以使用 Code Composer Studio v 8.1对器件进行编程。 我可以顺利单步执行代码。 电路板的两个 UART 似乎工作正常。 我可以在器件管理器中看到它们、当我在 CCS 中运行使用通信端口(例如网络终端示例程序)的程序时、通信端口工作正常。
我尝试过:
- 多种跳线设置
- 计算机上的不同 USB 端口
- 不同的 USB 电缆
- 在 UniFlash 尝试连接时按复位按钮
- UniFlash 的旧版本
- 使用串行端口并通过 P1接头和外部 TTL 转换器
- 按下 SW4按钮将电路板重置为出厂默认设置
- 以管理员身份运行 UniFlash。
这些都没有产生任何影响。
我的 PC 是运行 Windows 8.1 Pro 的 Surface Pro 3。
我想有一件简单的事情、就是我的板在某种程度上是坏的。
有什么关于为什么这对我不起作用的想法?