This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/CC3220:CC3220关于网络 API

Guru**** 2538930 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/716423/rtos-cc3220-cc3220-about-net-api

器件型号:CC3220

工具/软件:TI-RTOS

您好!

我想知道有关 simplelink SDK 中有关 net API 的 ti 支持,就像 MQTT API 和 HTTP 服务器响应或套接字 API 一样,TI net API 是多任务安全 API?当我多任务处理 pthread 使用关于 net API 时,我是否添加一些 pthread 互斥量?

杜比。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dubi、

    文档中标记了不是线程安全的函数,请参阅注释“SlNetIf __* functions are not thread safe! 用户负责将所有呼叫序列化到 SlNetIf 模块中。"

    我认为:

    SlNetSock_*-线程安全

    SlNetIf_*-线程不安全

    SlNetUtil_*-线程安全

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jan:

        我得到了这个问题。另一个问题,SDK_path/source/driver/net/wifi/sl_socket 模块 API 和 SDK_path/source/net/slnetif 模块 API 之间有何不同?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    sdk_path/source/driver/net/wifi/sl_socket -这是一个用于与网络处理器通信的 SimpleLink 驱动程序

    sdk_path/source/net/slnetif -它是 SimpleLink 驱动程序上方的网络抽象层。 这一层的含义是能够在有线和无线以太网设备之间共享代码。 该层使用了新版本的高层网络库。

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jan:
    关于此 SDK_path/source/net/slnetif.how to use、您在 Simplelink SDK 中有一个示例吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    \docs\wifi host_driver_api\- SimpleLink 驱动程序说明(+本文档 www.ti.com/.../swru455 )
    \docs\ns\-网络服务 API 的文档

    1月
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jan:
    好的、明白了。 感谢您的回复!