This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux:[WL18xx]为什么蓝牙很难连接?

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: WL1831

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/714975/linux-wl18xx-why-the-bluetooth-so-hard-to-connect

Thread 中讨论的其他器件:WL1831

工具/软件:Linux

您好!

[描述]

使用我们的手持设备连接 wl18xx 蓝牙时、第一次连接可能不成功。

请参阅附件中的固件日志并对其进行注释。

谢谢。

[器件信息]

设备: imx6ul

操作系统:Linux 内核3.3

BT 堆栈:bluez 4.101

wifi:wl1831

BT 固件版本: 18xx_BT_Service_Pack_4.2

e2e.ti.com/.../20180802_5F00_bt_5F00_fwlog.7z

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Nathan、

    您能否共享此问题的 dmesg 和控制台日志?

    请注意、BlueZ 是一个开源堆栈、TI 论坛不提供官方支持。 我们在这些论坛中支持 TI 双模蓝牙堆栈。 但是、我们可以帮助解决使用 WL18xx 和 WL18xx 控制器级别问题的 BlueZ 的基本蓝牙启动问题。 Linux 社区论坛是支持 BlueZ 堆栈相关问题的最佳场所。

    此致、
    Vihang
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Nathan、

    我检查了所附的固件日志、从 BT 固件方面看、一切看起来都正常。 我看到多个连接断开事件、但所有断开连接都是本地主机启动的或远程用户启动的。

    您观察到的问题与上层协议栈有关。

    此致、
    Vihang