This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WL1805MOD:我们是否具有采用 AM3352的参考电路

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: AM3352

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/715115/wl1805mod-do-we-have-reference-circuit-with-am3352

器件型号:WL1805MOD
主题中讨论的其他器件:AM3352

您好!  

我想知道我们是否有用于 AM3352的该器件的参考电路?  

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我不知道任何带有 AM3352处理器的 TI EVM 上具有可与 WL18xxMOD COM8 EM 搭配使用的 COM8连接器。 但是、AM335x EVM 具有 COM8连接器、可与任何 WL18xx COM8 EM 配合使用。

    此致、
    Vihang
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    您能为与 WL1908MOD 搭配使用的 AM335x EVM 提供什么建议吗?  

    感谢你的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    [引用 USER="user021864">您能为 WL1908MOD 搭配使用的 AM335x EVM 提供建议吗?  [/报价]

    请参阅 WL18xx wiki 了解这一点。

    例如 、AM335x 评估模块 + WL1837MOD COM8套件

    此致、

    Vihang