This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220S-LAUNCHXL:连接 TFT SPI 显示屏

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3220S, CC3200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/714838/cc3220s-launchxl-interfacing-tft-spi-display

器件型号:CC3220S-LAUNCHXL
主题中讨论的其他器件:CC3220SCC3200

您好!

我尝试将2.8英寸 TFT SPI 显示屏连接到 cc3220s。 此显示屏具有 ILI9341控制器。 我通过参考为 cc3200板 https://github.com/sal0w/CC3200-ili9341-LCD-display 编写的代码来编写 cc3220的代码

没有错误、我没有在逻辑分析仪上获得 SPI 信号。

谢谢、此致、

Sirisha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sirisha、

    由于您要为 CC3220S 项目引用 CC3200示例、因此我将首先查看 SimpleLink Gen1至 Gen2 SDK 迁移指南

    SDK 中还有两个 SPI 示例可用作参考。 您可以通过导航至以下位置找到它们:

    simplelink_cc32xx_sdk_x_xx_xx/examples/rtos/CC3220S_LAUNCHXL/drivers

    并选择"spimaster"或"spislave"项目。

    谢谢、

    Alexis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复。

    是的、查看 SimpleLink Gen1至 Gen2 SDK 迁移指南后、我将 cc3200代码更改为 cc3220。 我的代码中没有错误。
    此外、我还在两个 cc3200板上尝试了 SPI_DEMO (cc3200 SDK)示例、一个板作为主板启动、另一个作为从板启动。 启动后、从板将持续接收一些垃圾数据(连接正常)。

    此致、

    Sirisha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sirisha、

    我知道您已经在 CC3200 SDK 中尝试过 SPI_DEMO、但由于您使用的是 CC3220S、我仍然强烈建议您查看 CC3220 SDK 中的 SPI 演示。 我这样说是因为第1代和第2代之间的软件实现随着 TI 驱动程序的使用而发生了变化。 了解第2代示例将帮助您验证是否在代码中正确初始化和使用 SPI 驱动程序。


    希望这对您有所帮助、
    Alexis