This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220MODA:对 CC3220MOD SPI 闪存接口进行编程、示例中的文件?

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: CC3220MOD, CC3220MODA, CC3220SF, UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/715611/cc3220moda-programing-cc3220mod-spi-flash-memory-interface-files-from-examples

器件型号:CC3220MODA
主题中讨论的其他器件:CC3220MODCC3220SFUNIFLASH

我们有多个具有 CC3220MODA 但具有 UART 输出连接的原型 PCAssemblies。 除了进入 CC3220MOD PCB 边缘以在引脚46和47上获得一些细线的电路板外、 我们无法使用 UART 方法加载代码并将原型置于开发模式。

我已经阅读了量产线指南(http://www.ti.com/lit/swra568)、并了解可以通过加载具有映像的 SPI 闪存来对 CC3220MODA 进行编程。 映像从存储器中的位置0开始。   量产线指南将文件称为"programming.bin"或"Programming.hex" 和"取决于 SPI 编程器"。

这给我留下了一些问题。 Simplelink 示例文件夹中的.bin 文件是否适用于"gang" 程序员? 例如、文件"c:\ti\simplelink_cc32xx_sdk_2_20_00_10\examples\rtos\CC3220SF_LAUNCHXL\demos\serial_wifi \freertos\ccs\serial_wifi.bin"是否合适?

UniFlash GUI 具有缝隙、可指示它可以制作用于 Gang 编程的.bin 文件。  如果是、它将具有其余的文件(引导加载程序?) 创建要上载到文件系统中的文件?



  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Forrest、

    SimpleLink 示例文件夹中的.bin 文件不适用于 Gang 编程。 如前所述、UniFlash GUI 能够生成合适的.bin 文件、您应该能够仅使用创建的.bin 文件进行 Gang 编程。

    您在量产线指南中引用的行是指、根据您决定使用的 SPI 编程器、它将需要.bin 或.hex 文件。

    请告诉我是否还有其他我可以澄清的内容!

    此致、
    Kristen
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的解释。 我已从 Uniflash 中保存了完成 UART 加载的最近保存的项目中的.bin 和.hex。 因此我希望它同样成功。

    我的问题得到了回答。