This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3100BOOST:CC3100BOOST/MSP432/Twitter LED 示例不显示 Twitter 消息或控制 LED

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3100, CC3100BOOST, MSP432WARE, CC3120

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/715344/cc3100boost-cc3100boost-msp432-twitter_led-example-does-not-show-twitter-message-or-control-led

器件型号:CC3100BOOST
主题中讨论的其他器件:CC3100MSP432WARECC3120

 我在运行时运行了"CC31BOOST_MQTT-TwitterLED-MSP432P401R"示例、我在终端上获得了以下内容...

报价

MQTT Twitter 控制的 RGB LED -版本1.0.0
秘书长的报告
器件配置为默认状态
设备作为工作站启动
获取通过 AP 和 IP 建立的连接
已连接至 MQTT 代理
已成功启动 MQTT 客户端
已订阅/msp/cc3100/demo 主题
已订阅 uniqueID 主题
已成功发布唯一 ID

取消报价

现在根据 readme.txt……

报价

CC3100连接到互联网后、任何采用以下格式的公共 Twitter 消息
将在运行此演示的所有 MSP-EXP432P401R LaunchPad 上更改 RGB LED 颜色:

RGB (red_value、green_value、blue_value)#MSP432LaunchPad

颜色参数可以是0-255之间的整数。

按下 LaunchPad 上的左侧按钮 S1可从 LaunchPad 发布32位唯一 ID
MQTT 代理、然后通过 Twitter 帐户获取推文:@MSPLaunchPad

然后、您可以在推文消息中使用此32位唯一 ID 来仅控制特定的 RGB LED
LaunchPad+CC3100BOOST 组合连接到该唯一 ID:

<32位唯一 ID> RGB (red_value、green_value、blue_value)#MSP432LaunchPad

取消报价

我的问题是:

1.为何订阅" /msp/cc3100/demo "主题。 是否应将其更改为"#MSP432LaunchPad"? 格式是什么?

2.当我按 S1时,我会在终端上收到回复-“已成功发布唯一 ID”,但我在 Twitter 上看不到任何具有唯一 ID 的 Twitter 消息。 这是因为问题1吗?

我需要更改什么? 或者如何在 MQTT 代理网站上看到正在发生的情况?

Zac

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Zac、

    遗憾的是、MQTT Twitter LED 示例已弃用。 它是 MSP432Ware 的一部分、2016年12月被 MSP432 SDK 取代。

    有关 CC3100的更多 MQTT 客户端或 HTTP 客户端/服务器示例、请查看 CC3100 SDK 中的示例: www.ti.com/.../CC3100SDK。 但是、这些示例将要求您使用 CC3100 + MSP430。

    有关使用 MSP432的更多 Wi-Fi 示例、请参阅 SimpleLink SDK Wi-Fi 插件 :www.ti.com/.../SIMPLELINK-WIFI-CC3120-SDK-PLUGIN。 这些示例将需要 MSP432 + CC3120。

    此致、
    Kristen