This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3200:I2C 通信问题

Guru**** 2768225 points

Other Parts Discussed in Thread: CC3200, CC3200SDK, CC2650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/757864/cc3200-i2c-communication-problem

器件型号:CC3200
Thread 中讨论的其他部件:CC2650

你(们)好  

我目前正在使用 cc3200模块、并尝试使用 I2C 总线对一些 LED 进行引导

它在一到两分钟内就能完美工作、然后是 I2C 写入函数中的程序块。 您可以在此处看到:

水箱帮助

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您是否曾尝试使用逻辑分析仪来查看发生了什么情况? 或者尝试使用断点和调试来查看中断位置?

    Jesu
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    是的、我尝试了断点

    当我逐步运行时、所有工作正常

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哈里齐-  

    我可以在 SDK 中看到 i2c.c 文件、这里=>C :\ti\cc3200SDK_1.1.0\cc3200-sdk\driverlib 您可以使用定位文件按钮检查该文件吗?

    自该版本发布以来、我们还更新了 SDK 两次-如果您想更新或再次获取 v1.1、请访问此处=>  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嗨、大家好

    感谢您的回复。

    回答后、我将 SDK 版本从1.1更新为1.3、但结果保持不变。

    当我运行程序时、LED 和传感器(也在 I2C 上)工作正常、但几分钟后、问题再次出现。

    我曾尝试从 CC3200 SDK 1.3中为 I2C 演示中的 LED 运行代码、它运行得很好。

    感谢你的帮助

    此致
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Harizi、

    i2cdemo 示例是否也适用于传感器、还是唯一会给您带来问题的器件?

    Jesu
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jesu、

    我是 Harizi 的同事。

    在项目中、I2C 传输有2个任务。 一个用于传感器测量、另一个用于通过 PCA9685驱动 LED。

    当我们仅激活传感器任务时、I2C 传输工作正常(一晚以上)。
    但我们遇到了 LED 任务的问题(在第一个帖子中进行了说明)。

    我们在 I2CDemo 中实现了 PCA 命令、以确保我们的命令正常并按预期驱动 LED。 情况就是这样。

    如果您对要检查的内容有任何想法吗?

    此致
    Michaël μ A
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Michael、

    从您的描述来看、它似乎更多地是 RTOS 问题、而不是 I2C 问题。 您的任务是如何运行的?

    Jesu
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jesu、

    在 ROV 视图中、BIOS 未检测到任何错误、
    任务"LED"(项目中具有最低优先级的任务)处于运行模式、并且所有其他任务都被阻止、等待信号量。

    LED 任务是优先级最低的任务、因为它仅用于 LED 动画(闪烁、呼吸效果...) 通知用户。 因此、这对执行 Wifi/BLE 任务并不重要。

    对我来说、没有什么奇怪的东西。

    Michaël μ A
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Michael、

    为了确保您没有日程安排问题、您是否可以使 LED 任务的优先级高于传感器任务? 想法是、如果 LED 任务开始工作、则是计划问题。

    Jesu
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我们尝试禁用传感器任务并使用 LED 任务运行程序、但每次我们都遇到与第一个帖子中相同的问题。

    如 下面的屏幕截图所示、该程序卡在 I2C 函数中。

    剩下的 LED 任务是唯一使用 I2C 通信的任务、因此我不认为是这样。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    抱歉进行双帖子

    但我们只使用逻辑分析仪来查看 I2C 数据。

    在 I2C 写入函数中的程序块之前、一切都正常。

    在此屏幕截图中、我们可以看到使用 write 命令发送的部分最后数据 trame、注册表写入、但没有值、时钟保持低电平状态。

    在另一个屏幕截图中、您可以看到在"最后一个数据帧"之后4.488ms 出现了一些奇怪的情况。

    在这里、如果通信能够帮助、则是对通信结束的全球愿景。

    非常感谢您的帮助

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    此时、我不确定如果不查看某些代码会发生什么情况。 如果您不介意分享一些代码片段来了解如何处理 I2C 事务、我可能会考虑其他一些原因来确定问题的原因。 由于我看不到一切在进行、因此很难再提供任何建议。 除此之外、我们还有一个用于 I2C 问题故障排除的应用手册。 它涉及许多情形。 阅读它可能会激发一个想法。

    www.ti.com/.../scaa106.pdf

    Jesu
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好 

    您可以在此处找到 LED 任务的初始化函数:

    void ledTask_init() { unsigned char config[3]={0x00、0x21、0x04}; unsigned char cmd_init_off[5]={0x06、0x00、0x00、0x10}; I2C_IF_Open (I2C_MASTER_MODE_FST); I2C_IF_Write (Board_PCA9685_ADDR、CONFIG、3、TRUE); I2C_IF_Write (Board_PCA9685_ADDR、CMD_INIT_OFF、5、true); I2C_IF_CLOSE (); OSI_SyncObjCreate (&g_ledStatSyncObj); OSI_TaskCreate (LED_manager、 (const signed char *)"LED Manager"、 OSI_STACK_SIZE、 null、 1、 null); GG_ulBase = TIMERA3_base;//设置计时器地址 Timer_IF_Init (PRCM_TIMERERA3、g_ulBase、TIMER_CFG_PERIODICRACRAE、TIMER_A、0); //配置计时器 TIMER_IF_IntSetup (g_ulBase、TIMER_A、TimerledHandler);//针对计时器超时设置中断 Timer_if_Start (g_ulBase、timer_A、5000);//以毫秒为单位启动计时 器}



    以下是任务函数:
    void led_manager (void *pvParameters)
    {
    volatile unsigned char LoopVar = 0xFF;
    
    while (LoopVar)
    {
    OSI_SyncObjWait (&g_ledStatSyncObj、OSI_WAIT_FOREVER);//OSI_WAIT_FOREVER
    
    I2C_IF_Open (I2C_MASTER_MODE_FST); 
    呼吸(); change_color_led ('W');
    I2C_IF_CLOSE (); } }

    最后、您可以在这里看到将控制 LED 的呼吸功能

    作为全局变量:

    unsigned char rregister[4]={0x0A、0x16、0x2E、0x22};
    unsigned char cmd_for_all[13]={0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00};//按颜色更改 func 修改 

    void 呼吸()
    {
    静态 char 状态= 0;
    静态 int 值= 0;
    字符 inc = 100;
    静态字符速度= 0;
    字符 I;
    
    如果(状态= 0)
    {
    如果(值< 4096)
    {
    变压器环颜色(值);
    对于(I = 0;I < 4;I++)
    {
    CMD_for_All[0]= rregister[i];
    I2C_IF_Write (Board_PCA9685_ADDR、CMD_for_all、13、true);
    }
    值+=(值< 2000? (值< 1000? (int) inc / 2:(int) inc):(int) inc * 2);
    }
    其他
    {
    值= 4095;
    状态= 1;
    }
    }
    其他
    {
    如果(值> 0)
    {
    变压器环颜色(值);
    对于(I = 0;I < 4;I++)
    {
    CMD_for_All[0]= rregister[i];
    I2C_IF_Write (Board_PCA9685_ADDR、CMD_for_all、13、true);
    }
    值-=(值< 2000? (值< 1000? (int) inc / 2:(int) inc):(int) inc * 2);
    }
    否则(值< 0 &&速度= 0)
    {
    变压器环颜色(值);
    值= 0;
    对于(I = 0;I < 4;I++)
    {
    CMD_for_All[0]= rregister[i];
    I2C_IF_Write (Board_PCA9685_ADDR、CMD_for_all、13、true);
    }
    Tempo ++;
    }
    否则(值= 0 &速度< 16)
    {
    Tempo ++;
    }
    其他
    {
    值= 0;
    状态= 0;
    速度= 0;
    }
    }
    

    void transformCircleColor (int value)
    {
    if (cmd_for_all[2]!= 0)
    {
    CMD_for_All[2]= 0x00;
    CMD_for_All[3]=值;
    CMD_for_All[4]=值>> 8;
    }
    if (cmd_for_all[6]!= 0)
    {
    CMD_for_All[6]= 0x00;
    CMD_for_All[7]=值;
    CMD_for_All[8]=值>> 8;
    }
    if (cmd_for_all[10]!= 0)
    {
    CMD_for_All[10]= 0x00;
    CMD_for_All[11]=值;
    CMD_for_All[12]=值>> 8;
    }
    if (cmd_for_all[7]!= 0 || cmd_for_all[8]!= 0)
    {
    CMD_for_All[7]=值/2;
    cmd_for_all[8]=(值/2)>8;
    }
    } 

    感谢你的帮助

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    代码对我来说也很好。 在您提供的第一个波形中的 ACK 之后、故障是否持续发生? 我们的目标是在每次未能进一步调查时查看是否有模式。

    此外、我注意到 SCLK 在下面标记的2个之前的事务之间保持低电平。 如果在每笔交易之间发生这种情况、可能值得调查。

    此时、我认为最好的做法是分析捕获的波形、以确保一切都按预期进行。

    Jesu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    在 TI 论坛上进行了大量有关 cc3200和 I2C 的研究之后,我们发现这篇文章: e2e.ti.com/.../603942

     在这篇文章中,Jan D福音 是一个在 I2C 通信被卡住时重新进行通信的提示:

    -将 SCL 处的 punumx 设置为 GPIO 和输出
    -在 SCL 上生成一些脉冲(直接设置高电平和低电平、在这种情况下不使用上拉电阻器来驱动高电平状态)
    -将 punmux 设置回 I2C SCL
    -重新初始化 I2C 外设

    为此、我们尝试应用该文档第16.2部分中的修复  

    这不起作用,但我们不确定 在哪里必须调用 I2cEmimulation()函数。

    感谢所有帮助

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您的 I2CEmulation 调用看起来是正确的、但我认为您不会到达那里、因为您报告说您在上面的 while 循环中遇到困难。 您能否确认 SCL 在两次交易之间是否保持低电平? 此外、同一从器件是否始终发生 I2C 故障?


    Jesu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好
    我向您确认、SCL 在两次交易之间保持低电平。
    I2C 故障每次都在同一从器件上发生。

    我用逻辑分析仪做了一条新记录、这是程序卡滞之前的最后一条通信。

    使用 ACK 写入命令正常、但之后...

    这不可能是因为时钟不是完全正常的?

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我认为您的总线或 I2C 从设备存在硬件问题。 您应该检查是否正确设置了上拉值以及示波器边缘的外观。 如果从器件正确地将 SCL 保持在低电平、则上述链接中描述的过程应该起作用。

    1月
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Jan

    我们只需使用示波器查看 边缘,就可以看到:  

    信号看起来正常、因此这显然不是硬件问题。

    感谢您的帮助

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    SCL 线路看起来正常、但在 SDA、您在高电平状态下会出现奇怪的0.3-0.4V 毛刺脉冲。 它们不应该在那里。 您的 I2C 总线的电容也不会看起来很低。
    -您的 I2C 总线有多长时间? 您连接了多少个从器件? 您使用什么 I2C 从设备? 什么是有问题的从属设备?
    -您使用的上拉电阻值是多少? 您是否尝试使用更强的上拉电阻?
    -您的所有 I2C 从器件是否都设计为在400kHz I2C 下使用?
    -您是否尝试将时钟降低至100kHz?
    -您是否能够在示波器时刻捕获从设备卡住的情况? 是的、我知道这可能很棘手、您需要使用外部触发器。

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Hnz

    -您的 I2C 总线有多长时间?
    SDA:75、5mm (宽:0、15mm)
    SCL:77毫米

    您连接了多少个从器件?
    2.

    您使用什么 I2C 从设备?
    PCA9685PW (LED 驱动器)
    SI7020-A20-GM1 (温度传感器)

    什么是有问题的从属设备?
    使用 LED 驱动器实现 I2C 冻结(PCA9655)

    -您使用的上拉电阻值是多少? 您是否尝试使用更强的上拉电阻?
    我使用的是5k 上拉电阻器,我也尝试了1k 电阻器,但仍然有问题。

    -您的所有 I2C 从器件是否都设计为在400kHz I2C 下使用?
    是的

    -您是否尝试将时钟降低至100kHz?
    是的、相同问题

    -您是否能够在示波器时刻捕获从设备卡住的情况? 是的、我知道这可能很棘手、您需要使用外部触发器。
    我使用逻辑分析仪进行了记录(屏幕截图位于线程上方)、但使用示波器、我不确定是否成功、我将尝试。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    与 PCA9685的通信卡滞的频率如何? 您能否估计数字(例如、1000个请求中的一个等)。

    由于某些原因导致 PCA9685芯片中的内部逻辑出现问题、我几乎100%确定。 现在、我们来问一下它的频率是多少。 如果经常出现问题、您需要在硬件方面解决此问题。 但是、如果发生这种情况、就很少有理由更改软件方面的内容。 添加额外超时和测试可能是合理的。 如果 SCL 卡在低电平、可能是重要的错误 I2C_MASTER_ERR_ARB_Lost。

    我的个人意见。 我从未在 CC3200 SDK 中使用_IF 抽象层。 这一层中的函数不是很可靠、使用它们会浪费 CPU 时间。 使用中断甚至 DMA 更高效。

    更新:

    只需确保。 如果卡住、它会一直保持在 I2CTransact()中的 while 循环中、并且没有返回? 对吧?

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    感谢 Jan 我还想补充一下、软件侧修复是否合理-您可能可以在预期故障发生之前定期在 LED 驱动器上触发软件复位。 PCA9685具有通过 I2C 总线实现的软件复位功能。 希望了解定期软件复位是否可以防止 i2c 故障。

    Jesu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    对 Jesu:是的、我尝试使用 PCA9685模块的复位功能、但它没有执行任何操作、始终会发生相同的故障。

    到 Hnz:对,当它被卡住时,它永远留在 while 循环的 I2CTransact()中,永远不会返回。

    与 PCA9685模块的通信每次都绝对卡住,速度非常快(< 1次二次)。

    一直都很感谢

    路易森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Louison、

    如果经常出现通信中断、我认为无法通过软件解决此问题。 您需要修复您的硬件。 但您的案例中有什么错误是一个好问题。 您是否测试了更多 PCA9685芯片? 您是否使用另一个 MCU 测试了 PCA9685芯片? 我们可能忘记了明显的潜在问题原因之一-芯片损坏或一些 EMC 问题。

    软件解决方案不是您的问题、但如果问题的发生率较低(假设所有通信的1%)、则可以合理地增加故障状态检测、例如:

    unsigned int err;
    
    while (((err = MAP_I2CMasterIntStatusEx (I2C_base、false))&(I2C_INT_MASTER | I2C_MRI_CLKTOUT | 0x80))= 0)
    {
    }
    
    //仲裁丢失原始中断状态(0x80是 I2CMRIS 寄存器中的 ARBLOSTRIS 标志)
    (如果
    
    是过程(err 和 I2CMSCL= 0x80),则为0x80)/chulses!/(通过生成 I2C!/chum脉 冲)
    //在执行此过程后还应重新启动 I2C 外设。
    //
    } 

    但我认为此代码不能为您节省成本、因为您与 PCA9685芯片的通信非常不可靠。

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    我有新消息! 我们现在可以确认这不是硬件问题!

    请记住、projet 基于 Blefi 示例项目。

    当 LoadBleFiCfg()函数 在 GwGenericTask 中具有一致性时,LED 运行良好。 如果调用此函数、则会发生问题。

    但是、如果该函数具有组内音功能、那么蓝牙和 MQTT 等功能将无法正常工作。 当然是因为他们没有配置。

    我不知道该函数如何影响 I2C 通信、但会发生这种情况。

    再次感谢你们的帮助!

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    抱歉、我没有此参考设计的经验。 我没有时间研究这个设计。 我无法帮助您完成这一精确的设计。

    但是、您如何确保这不是硬件问题? 这可能是 BLE 和 I2C 之间的 EM 干扰。 您的 I2C 总线是否靠近 BLE 天线? 可以使用频谱分析仪和 EMC 探头确定问题。

    1月
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    蓝牙运行在哪个设备上?

    Jesu
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    @Hnz 您是对的、CCA 不确定它不是硬件问题、但 I2C 总线和 BLE 天线之间的距离很小、只有2cm。 我没有 频谱分析仪来测试它。

    @Jesu 蓝牙在 CC2650器件上运行

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    2cm 的距离可能不够、具体取决于您的天线。 对于2.4GHz、近场响应能力高达2cm。

    1月
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您是否曾尝试进一步调试软件、以弄清 LoadBleFiCfg 函数中的确切原因会导致 I2C 发生故障? 我不熟悉 blefi 示例、但如果可能、请开始对 LoadBleFiCfg 的各个部分进行注释、以找到故障点。 其理念是、我怀疑一个简单的函数调用将会破坏 I2C、该函数必须执行会导致 I2C 失败的操作。

    JAN 认为、这可能仍然是一个硬件问题、在这种问题上、一旦蓝牙配置完毕并准备就绪、它就会干扰 I2C、或者它实际上可能是一个软件问题、即它覆盖某些设置或导致调度问题。

    Jesu
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    由于不活动、我将关闭此线程。 如果您有任何问题、请随时回答。

    Jesu
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我们无法尝试您的方法、原因 LoadBleFiCfg 函数只需加载或创建配置文件、此函数中的任何内容都不会直接破坏 I2C。
    我们还尝试使用已驱逐的 PCA9685PW (LED 驱动程序)运行该程序、但结果相同。

    另一个 I2C 从设备 SI7020-GM1 (温度传感器)每次工作正常、因此我不认为这是硬件问题。


    此致
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您能想到 blefi 函数可能使用的导致您问题的任何引脚或外设吗? 可能有重叠的地方?

    Jesu
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jesu、

    我们找到了问题的原因和解决方案。

    CC3200卡在循环中、等待来自 PCA 9685的 ACK。

    我们猜会发生什么情况、并延迟 CC3200进行 I2C 事务。

    因此、我们将 I2C 任务优先级置于顶部、现在可以正常工作。

    WiFi 和蓝牙传输仍在正常工作、原型从72小时开始不间断运行。

    感谢你的帮助。

    此致、

    Michaël μ A