This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3100BOOST:连接 STM32 MCU

Guru**** 2382480 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3100BOOST, CC3100
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/759062/cc3100boost-interfacing-with-stm32-mcu

器件型号:CC3100BOOST
主题中讨论的其他器件: CC3100

我有 CC3100BOOST、我希望在不使用任何适配板的情况下将其与 STM32 MCU 连接。那么、连接将是什么。是的、我希望使用 STM32 MCU 作为主机、那么如何进行软件开发?

我特别想将设备部署为 MQTT 客户端。那么、我应该如何继续。

感谢您的任何帮助。

谢谢、

Pradeep

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Pradeep、

    根据您希望如何连接电路板、这里 是我们的 SPI Wiki、 这里 是我们的 UART Wiki。 您还可以访问 此处的主机接口 wiki 、了解常规 CC3100连接信息。

    此处还提供了 CC3100和 STM32入门指南。 您将在此处找到指向 CC3100 SDK 的链接、该 SDK 包含一个 MQTT 客户端示例。

    希望这对您有所帮助。

    Jesu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    HII Jesu、
    感谢您回答并指导我如何入门。我浏览了 SDK,我有一个问题,即以下哪个文件是 simplelink 驱动程序函数的文件:例如-sl_start()与平台特定的 SPI/UART 驱动程序函数连接。

    希望快速响应。

    谢谢、
    Pradeep
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Pradeep、

    您可以在 CC3100 SDK/simplelink/source/device.c 中找到 sl_Start ()实现

    Jesu