This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/CC3220MODA:我对 CC3220#39节电模式有疑问。

Guru**** 2582405 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/757368/rtos-cc3220moda-i-have-a-question-about-cc3220-s-power-saving-mode

器件型号:CC3220MODA

工具/软件:TI-RTOS

您好!

我有疑问。 请给我建议。

示例的更多信息
我确认了以下 TI 样片。
software-dl.ti.com/.../README.html

问题1.
该样本被识别为 MCU 的 LPDS 模式的转换样本、
但是、是否有任何示例知道如何切换到 NWP 的 LPDS 模式?

processors.wiki.ti.com/.../CC3200_Idle_Profile_Application

*由于它是 CC 3200的 SDK 示例、因此无法在 CC 3220上运行、
  但我们认为这些函数是可用的。

问题2.
在本例中、可以识别到由 GPIO 中断唤醒和唤醒
例如计时器、但是否有网络接收中断唤醒示例?

问题3.
从 CC 3220 MODASF 的 GPIO 唤醒时的脉宽规格
GPIO (2、4、11、13、17、 和24引脚)可用作唤醒中断、
上升沿、下降沿、低电平或高电平的位置
中断可以获得它之前的值。
当使用电平中断时、需要满足最小脉冲宽度的条件、
但请教授指定最小脉冲宽度等的规格

此致、
da

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    CC3220 SDK 中的功率测量示例展示了如何进入包括 LPDS 在内的各种功率模式。

    在我们的编程 人员指南的第5.7.2节中、您可以找到有关 TCP 套接字中断唤醒的说明和示例。 您还可以参阅第10章中的 RX 滤波器、其中详细介绍了您可以在网络端执行哪些操作来最大限度地降低功耗。

    对于第三个问题、您是指 GPIO 引脚在恢复系统之前必须花费较高的时间来唤醒系统吗? 在侧注中、我查看 了此 数据表、您提到的用于唤醒的引脚与数据表中列出的引脚不同。

    Jesu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的答复。

    当使用具有唤醒功能的 GPIO 时、我询问保持其运行的时间。
    我参考了数据表、但我不知道它是在哪里指定的。

    是否不会在问题提出的 GPIO 上唤醒?

    此致、
    da

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    遗憾的是、我们没有任何相关文档。 我可以询问 Rnd 团队、但在假期结束后、您可能无法得到答案。 如果您被按下了一段时间、我建议您只进行测试。

    Jesu
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的答复。

    您能问 Rnd 团队吗?

    此致、
    da

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    DA、

    您使用哪种低功耗模式?

    Jesu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尚未确定要使用的低功耗模式。

    此致、
    da

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Da、

    您计划如何触发唤醒条件? 如果使用用户控制的按钮、用户按下按钮所需的时间超过>100ms、这足以确保唤醒。

    Jesu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Jesu、

    请稍等片刻、我们会将情况确认给客户。

    da