工具/软件:TI-RTOS
您好!
示例的更多信息
我确认了以下 TI 样片。
software-dl.ti.com/.../README.html
问题1.
该样本被识别为 MCU 的 LPDS 模式的转换样本、
但是、是否有任何示例知道如何切换到 NWP 的 LPDS 模式?
processors.wiki.ti.com/.../CC3200_Idle_Profile_Application
*由于它是 CC 3200的 SDK 示例、因此无法在 CC 3220上运行、
但我们认为这些函数是可用的。
问题2.
在本例中、可以识别到由 GPIO 中断唤醒和唤醒
例如计时器、但是否有网络接收中断唤醒示例?
问题3.
从 CC 3220 MODASF 的 GPIO 唤醒时的脉宽规格
GPIO (2、4、11、13、17、 和24引脚)可用作唤醒中断、
上升沿、下降沿、低电平或高电平的位置
中断可以获得它之前的值。
当使用电平中断时、需要满足最小脉冲宽度的条件、
但请教授指定最小脉冲宽度等的规格
此致、
da