This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220S-LAUNCHXL:适用于电池供电设备的 cc3220s 电源

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3220S, TPS62162, CC3220MOD

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/757955/cc3220s-launchxl-cc3220s-power-supply-for-battery-powered-devices

主题中讨论的其他器件:CC3220STPS62162CC3220MOD

我正在设计使用 CC3220S 模块的锂离子电池供电设备、该模块在始终处于 LPDS 模式下运行。

为器件选择电源时需要帮助。

我遇到的所有参考设计都是由 AA 电池供电的 USB 供电。

为基于 CC3220S 模块的设计供电的最佳选择是什么?

 我在选择 V 输出 为3V 的降压转换器的过程中。 能够提供电流的极低 Iq 器件

400mA 输出电流。 锂离子电池保护电路的截止电压为3.3V、因此我选择了工作电压

CC3220S 的最大电压为3V、以便在充电之前从电池中提取最大电压。

是否有人可以为符合要求的降压转换器推荐合适的器件?

电流和输出电压要求是否正确?  

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jitendra、您好!

    我想告诉您、拥有更多硬件专业知识的人员将在即将结束的假日后、大约在星期三左右查看您的问题。 感谢您的耐心等待。

    此致、
    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jitendra、您好!

    在 CC3220 Launchpad 上、我们使用 TPS62162。 该器件适用于锂离子电池系统、最大电流输出为1A。 这符合 CC3220的电流要求、即3.3V 时为450mA。

    在完整的电源设计示例方面、www.ti.com/.../index.html 上提供了许多 TI 参考设计 。 我们没有将 CC3220与锂离子电池配对的特定 TI 设计、但我们有许多客户目前在其商业发布的产品中使用锂离子电池为 CC3220供电。

    此致、
    Michael
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    感谢您的意见。

    我们是否可以安全地使用600mA 降压转换器为系统供电?   TPS62162 µA 17 μ A 的静态电流、该电流非常高。

    在数据表中是否提到我们可以使用2.1V 至3.6V 范围内的 cc3220S。我们是否可以使用3V 电压为系统供电以及 SPI 闪存?

    其原因是锂离子电池的截止电压为2.8V、并且希望在器件充电之前获得最大运行时间。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jitendra、

    是的、只要转换器能够提供足够的电流、包括 SPI 闪存在内的系统就可以使用3V 电源供电。

    当 CC3220MODS 在有源模式下传输数据时、它可能会消耗高达272mA 的电流、如 CC3220MOD 数据表第5.4节所示。 但是,本节还指出,当 VBAT 为3.3V 时,典型的峰值校准电流为450mA,因此理论上,如果 VBAT 为3V,此电流消耗应更高。 如果电流消耗接近或超过降压转换器的限值、电压将显著下降、这会给系统带来很大的故障风险。

    良好的 EE 实践是始终使所需电流能力加倍、因此我建议使用 TPS62162或具有类似规格的器件来安全地为您的系统供电。

    BR、