This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux:WL1835MOD mest 网络

Guru**** 2988530 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/755558/linux-wl1835mod-mest-network

工具/软件:Linux

我使用两  个 BeagleBone Black 无线板来设置网状网络、但失败了。 我不知道为什么?

-------- 细节---

Linux 内核版本为  4.14.71-ti-r80  

wlink1835版本:(字符串/lib/firmware/ti-connectivity/wl18xx-fw-4.bin | grep Rev)

FRev 8.9.0.0.69
版本8.2.0.236

固件版本(FRev)版本8.9.0.0.69

支持的接口模式:
*受管
* AP
* AP/VLAN
*显示器
*网格点
* p2p-client
* p2p-go
* P2P 设备

----------------------------------

我使用以下命令构建网状网络。

iw dev wlan0接口添加 mesh0类型 MP mesh_id mgroup

2. iw dev mesh0设置通道4

4. ifconfig wlan0 down

5. ifconfig mesh0 up (在这里,我必须终止 wpa_supplicant 进程,否则我会收到错误“设备或资源占用”)

6. ip addr add 10.1.100.10/24 dev mesh0

7. iw dev mesh0站转储(无任何输出、无!)

我错过了什么? 谁可以帮助我?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您是否还可以粘贴控制台日志、以便我可以看到所有消息?

    BR、
    Eyal
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    对此进行了任何更新?
    BR、
    Eyal