请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC3100MOD 主题中讨论的其他器件:CC3100、
大家好、
请告诉我有关 CC3100通信建立的规则。
客户将 CC3100MOD 用作客户端。
CC3100通过使用 simpleLink 的 sl_WlanConnect 指定 SSID 来连接到接入点。
此时、如果有多个具有相同名称 SSID 的接入点、如何确定连接伙伴?
我认为这将导致无线电波增强(无线电环境更好)的 AP。 这种理解是否正确?
我认为、它没有包含将 CC3100 (客户端)与同一 SSID 的 AP 之一连接的过程。 这种理解是否正确?
此致、
Takashi