This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WL1837MOD:5GHz 和2.4GHz 之间的 WiFi 共存问题使用 WL1837MOD

Guru**** 2563960 points
Other Parts Discussed in Thread: WL1837MOD

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/757903/wl1837mod-wifi-co-existence-issue-between-5ghz-and-2-4ghz-usage-of-wl1837mod

器件型号:WL1837MOD
Thread 中讨论的其他器件: WL1837

我们遇到了 WL1837MOD 的5GHz 和2.4GHz 使用之间的 WiFi 共存问题。  更具体地说、仅建立2.4GHz WiFi 连接会对通过5GHz WiFi 传递的 RTP 流的延迟产生不利影响。  建立2.4GHz BT 音频连接不会导致问题。

 我们的系统由两个相同的单元组成、其中包括:
-采用 WL1837的 BeagleBone Black + element14 WL Gateway Cape
-具有 Enable-TI-WiFi-Bluetooth-AM335x-bonebblack-WL1837.patch (从 TI E2E 论坛帖子获取的补丁链接)的 TI SDK 05_01_00_11
-包含 packagegroup-arago-tisdk-connectivity 的 arago-base-tisdk-image

一个设备充当5GHz AP、另一个设备充当5GHz STN。  我们使用/usr/share/wl18xx 中的脚本启动 AP、基站并建立连接。 我们修改了 hostapd.conf 以使用模式 A 和通道40、因此连接频率超过5GHz。 这一切运转良好、我们实现了良好的吞吐量、并且两个单元的 CPU 空闲百分比都超过50%。  我们有一个模拟应用程序将数据从 STn 流式传输到 AP、我们能够测量流的延迟。 我们会得到大约20ms 的时间、并且会有一点抖动、这是我们可以接受的。

当 AP 额外用作连接到我们的办公室 LAN (或其他非安全 AP)的 STN 时、延迟抖动会增加、通常跳到100ms 以上。  当2.4GHz 流量增加时、延迟问题的频率和强度会变得更加严重。  CPU 空闲时间几乎不受活动增加的影响、因此我们不认为这是 CPU 负载问题。  我们目前正在构建内核的"RT"版本、以测试它是否有用。  但是、目前我们认为这更有可能是 WL1837固件问题。

我们是否可以尝试任何可能影响此问题的 wlconf 参数? 我们可以使用 WL1837模块的任何诊断对此进行故障排除吗?

谢谢、

Mark Wattier
EQware Engineering、Inc.


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    这里没有太多的调整。
    如果您检查以下文档:
    www.ti.com/.../swru423a.pdf

    请参阅第8节开始、尤其是第8.2节、您可以看到使用多角色时的性能预期会下降。

    BR、
    Eyal