This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CC3220S-LAUNCHXL:多个 GPIO 从 CC3220 LPDS 状态唤醒

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3220S

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/757953/ccs-cc3220s-launchxl-multiple-wake-up-gpios-from-cc3220-lpds-state

器件型号:CC3220S-LAUNCHXL
主题中讨论的其他器件:CC3220S

工具/软件:Code Composer Studio

尝试在始终连接的 LPDS 状态下使用 CC3220S 模块。

数据表指出、只能分配一次 GPIO 将器件唤醒至活动状态。

但在我的应用中、我需要从3个不同的源唤醒模块、然后确定哪个源负责唤醒。

不向模块添加额外硬件是否有可能?

数据表显示、休眠模式可将器件从多个 GPIO 唤醒。 可以对 LPDS 状态执行类似的操作吗?

 如果不可能 、并且唯一的选择是添加额外的硬件、那么我想添加一个3输入或门、然后在唤醒后采样3个输入以获得唤醒原因。

该系统需要超低功耗、因为它由电池供电。 是否有人可以建议使用能够 提供最低功耗的合适 TI 器件?

是否有比这更好的方法?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jitendra、您好!

    您的理解是正确的。 您一次只能为 CC3220指定一个 LPDS 唤醒 GPIO。 如果要在多个 GPIO 上唤醒、则必须使用或门或其他外部硬件。

    至于功耗最低的器件、CC3220是功耗最低的 TI Wi-Fi 器件。 如果您的系统中需要 Wi-Fi、则数据表中提供的功耗数字将尽可能低。

    此致、
    Michael