This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220:所需的 SPI 接口时钟

Guru**** 2562120 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/757744/cc3220-desired-spi-interface-clock

器件型号:CC3220

您好!

我们正在使用 CC3220控制器、并希望映射一个功率计量 IC、即以160KHz 的 SPI 时钟运行的 Atmel ATM90E26。 我们能否生成该频率的 SPI 时钟? 使用的另一个接口是 UART、而不是 SPI。 会对 UART 数据速率产生任何影响。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shivam、

    您无法精确生成160KHz、但该部件似乎支持低于160KHz 的频率范围。 请查看 CC3220技术参考手册中的第8.2.3.4节。 其中介绍了如何设置 SPI 时钟的分频器。 如果 MCSPI_CHCONF[CLKD]为9、您应该能够进入正确的范围。


    最棒的

    本·M