This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/WL1835MOD:MIMO ANT1和 ANT2接线长度限制

Guru**** 2943430 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/756514/linux-wl1835mod-mimo-ant1-and-ant2-wiring-length-restriction

器件型号:WL1835MOD
Thread 中讨论的其他器件:WL1835

工具/软件:Linux

您好!

我们的板使用 具有 MIMO 的 WL1835 (ANT1和 ANT2)

ANT1和 ANT2接线长度是否有限制?

ANT1 > ANT2  -> OK (评估板)

ANT1 < ANT2  -> 无限制/NG

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    该模块具有默认连接的板载天线。 您是否计划修改模块以使用外部 UFL 连接器并连接外部天线?

    BR、
    Eyal
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Eyal

    无外部天线、也不修改 TI 模块。 我们制造电路板、并且像 TI 模块一样将芯片天线安装在电路板上。

    问题是电路板上的布线长度。

    谢谢、此致、
    Kikuchi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Kikuchi、

    出于认证目的、必须保持 ANT1长度/损耗最小值。 我们最近为此发布了 C2PC 更改、您可以保持从器件到 U.FL 连接器的布线长度、或者添加等效的1dB 损耗(通过布线、电缆或 PI 焊盘)。 ANT2距离

    为了获得最佳性能、2根天线之间的距离应至少为1/2 λ。 您可以增加 ANT2和器件之间的距离、但对于器件到 ANT1、您必须保持最小1dB 的损耗。

    如果您要重复使用我们的认证、则需要执行此操作。

    但愿这对您有所帮助。

    谢谢、
    Riz