This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220:在 WiFi Direct 中使用 https 协议

Guru**** 2567285 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3220SF-LAUNCHXL, UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/754036/cc3220-using-https-protocol-with-wifi-direct

器件型号:CC3220

您好!

我的客户正在使用具有 AP 模式的配置示例、并直接连接到智能手机。
他希望使用 https 协议来保护事务安全。

您能告诉我们如何做到这一点吗?

谢谢、此致、
Kot

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    配置由 NWP 在 AP 模式下处理、我认为这已经是安全的。 如果您希望发送其他信息、可以创建安全套接字。 有关安全套接字的更多信息和示例、请参阅编程 人员指南中的第6章

    Jesu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jesu、

    感谢您的快速回复。
    请确认以下两点。

    1)您提到了“配置已经是安全的”。
    这是否意味着它是使用 WPS2处理的、就像您在 E2E 主题下回答的那样?
    http://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wifi/f/968/p/751241/2784310#2784310
    然后、需要使用安全套接字的 https 来发送附加信息。 对吧?

    2) 2)在 SDK v.2.30.00.05中 CC3220SF-LAUNCHXL 的当前配置演示中,是否使用了 https (安全套接字)?
    如果是,SSL 的证书文件是来自证书集合文件夹的证书文件?

    谢谢、此致、
    Kot

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我做了更多挖掘。 对于配置示例、您可以按照该特定示例的"自述"启用安全配置。 说明非常清楚。 只需进入 Uniflash、选中"Secured"复选框并配置安全设置。 完成后、它将通过 TSL/SSL 进行传输。

    您可以使用证书集合文件夹中的证书。


    Jesu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jesu、

    客户已确认;
    a) SDK 2.20.00.10、https 配置在 WiFi 配置示例代码中完成。
    b) SDK 2.30.00.05、Uniflash 配置的工作方式与您之前提到的相同。

    此项目已关闭。 感谢您对此项目的支持。

    谢谢、此致、
    Kot