主题中讨论的其他器件:CC3220S、 CC3200
您好!
使用 CC3220S Launch XL Rev B 板、我无法让 ADCsinglechChannel 示例正常工作。 具体而言、我将 TIRTOS 示例与 CCS 结合使用。 (我已安装 CCS8.2和 simplelink_cc32xx_sdk_2_30_00_05)
该项目构建并运行正常、但我获得的结果与 ADC 输入悬空时的结果类似。 因此、我几乎就像使用了错误的引脚、或者 ADC 配置结构或其他一些错误的东西。 其他示例运行正常。 是否有人成功地将这个问题转到我的问题上?
查看原理图、可以看到两个 ADC 输入分别为 pin60 (P3.4)和 pin59 (P3.6)。 未安装 OPAMP 使能跳线 J5。 最简单的测试是将任一引脚连接到 GND、但是我还有一个具有1K5电阻器和1K 电位计的小电路、为我提供0V 至大约1.28V 的范围、因此远低于~1.4V 最大值
CC3220S_LAUNCHXL.h 和.c 文件中的 ADC 参数对我来说看起来正常。
实际上、我已经在两个 REV_B 板和两台不同 PC 上尝试过它、结果相似。 感谢您的任何意见。
谢谢、此致。
Stuart