This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220:CC3220从 HTTP/HTTPS WoL 唤醒的时间(LAN 唤醒)。

Guru**** 2553450 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/756537/cc3220-cc3220-wake-up-time-from-http-https-wol-wake-on-lan

器件型号:CC3220

您好、专家、

 TI 是否估算了 WoL (LAN 唤醒)从 http 服务唤醒的时间?

 我看到一个 E2E 问题涉及从睡眠模式唤醒的时间、但其第一个链接在答复中损坏。

 *** CC3220:CC3220从睡眠模式唤醒的时间, https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wifi/f/968/t/694362

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Jesse、

    我假设您正在寻找主机在睡眠时被网络处理器唤醒所需的时间、而在某种套接字活动(如 HTTP/HTTPS 数据的 RX)上被阻止。 在这种情况下、系统将空闲连接到 AP、并等待指示在唤醒以接收之前有缓冲流量。 您可以估算系统获取数据包并唤醒主机所需的总时间、作为网络处理器的睡眠间隔。 在大多数情况下、这将是 DTIM 间隔或 LSI 设置。

    此时间将决定网络处理器生成中断到主机和主机退出低功耗模式所需的时间。 在上述情况下、MCU 将处于 LPDS 模式。 网络处理器将 CC3220中的 MCU 从 LPDS 唤醒相当于将其从 GPIO 唤醒。 如数据表的表6-2所述、该时间小于3ms。

    http://www.ti.com/lit/cc3220


    最棒的
    本·M