This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WL1835MOD:Android 氟化 BT 堆栈集成

Guru**** 2943430 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/755189/wl1835mod-android-fluoride-bt-stack-integration

器件型号:WL1835MOD
Thread 中讨论的其他器件:WL1835

您好!

是否有方法将 WL18xx 芯片与 Android 中使用的氟化蓝牙堆栈搭配使用? 我们在 RPI cm3上使用 Android 以及定制硬件、并将 WIFI 与 WiLink 8配合使用。 是否有蓝牙的现有实施?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    我们内部不直接支持 Android、因此我在这里没有很好的答案。
    但是、具有板载 wl1835模块的 hikey960平台具有完全集成的最新 Android (WiFi 和蓝牙)、是官方 AOSP 的一部分。
    因此、这可能是一个很好的示例。
    请参阅以下链接:

    source.android.com/.../devices
    github.com/.../hikey960

    希望这对您有所帮助。

    此致、
    Eyal
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    上述信息是否有用?
    现在可以关闭此主题吗?

    BR、
    Eyal
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Eyal、
    信息很有用、谢谢。 我还没有让它工作、但我现在离它更近了。