This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SimpleLink™︎Wi-Fi®︎CC3220S 无线微控制器 LaunchPad™︎

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3220S, CC3200, ENERGIA, CC3220SF

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/756003/simplelink-wi-fi-cc3220s-wireless-microcontroller-launchpad

主题中讨论的其他器件:CC3220SCC3200ENERGIACC3220SF

大家好、我想从 cc3200转移到 cc3220s launchpad、但我对评估有点困惑
cc3220s 和 cc3200sf、了解每个闪存上的闪存数量。

问题在于、两个 ti 页面都提供了指向相同硬件概览和原理图的链接:

CC3220 SimpleLinkTmWi-FiRegisteredLaunchPadTm开发套件硬件用户指南(修订版 B)
CC3220 SimpleLinkTmWi-FiRegistered和物联网硬件设计文件(修订版 A)

我们可以考虑板载4MB 闪存。 但到目前为止、我有以下问题。

3220 LP 是否具有4MB 闪存?
如果是,我是否能够像3200那样将我的特定文件存储在那里并保留我自己的数据?

我是否能够将我的3200代码顺利迁移到3220?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    什么是 CC3200开发 IDE。 它是 CCS/IAR 还是 Energia? 这一点很重要、因为 CC3220SF 和 Energia 存在小问题。

    我建议您使用 CC3220SF LaunchPad 开始开发。 它具有1MB XIP (芯片)闪存、并允许使用高达1MB 的代码。 CC3220S 与 CC3200类似。 它具有256KB RAM、您的代码+ RAM 需要适合它。

    从 CC3200迁移到 CC3220取决于您的代码的设计方式。 但是、一般而言、迁移不会出现大问题。 可提供迁移指南。

    1月
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    除了 Jan 提到的有关片上存储器的详细信息、所有 CC3220 LP 都具有4MB 的板载闪存、该闪存位于 IC 外部、可用于存储您自己的特定文件/持久性数据。

    最棒的
    本·M
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我使用 CCS、希望不会出现问题、感谢您的回答。