This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 编译器/CC3220SF-LAUNCHXL:cc3220sf

Guru**** 2595770 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/754021/compiler-cc3220sf-launchxl-cc3220sf

器件型号:CC3220SF-LAUNCHXL
Thread 中讨论的其他器件:CC3200

工具/软件:TI C/C++编译器

您好!

我使用 ti 文件系统来读取和写入我的文件。

我使用 sl_FsOpen 编写一个文件

lFileHandle= sl_FsOpen ((unsigned char *) DeviceFileName、FS_MODE_OPEN_CREATE (MaxSize)、SL_FS_CREATE| SL_FS_WRITE、&DeviceFileHandle);

if (lFileHandle >0),然后我写入文件

lRetVal = sl_FsWrite (lFileHandle、0、pData、数据长度);

我得到 lRetVal >0

lRetVal = sl_FsClose (lFileHandle、NULL、NULL、0);

我得到 lRetVal >0

现在:

当我使用 API 请求文件列表时  

_i32 sl_FsGetFileList (_i32* pIndex、_u8 Count、_u8 MaxEntryLen、_u8* pBuff、SlFileListFlags_t Flags)

我在列表中看不到这个新文件、即使我再次写入该文件。

建议

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Asaf、您好!

    FsOpen 是一个3参数函数。  您不应在其中包含 FS_MODE_OPEN_CREATE。 请参阅编程 人员指南中的第7章 、了解文件系统并查看有关如何正确使用该系统的示例。 您还可以 在此处查看我们的主机驱动程序 API 文档

    Jesu  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    抱歉、错误。

    正确的功能是

     SL_FsOpen ((unsigned char *) DeviceFileName、FS_MODE_OPEN_CREATE (MaxSize)| SL_FS_CREATE| SL_FS_WRITE、& DeviceFileHandle);

    现在可以回答我吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Asaf、

    "FS_MODE_OPEN_CREATE (MaxSize)"不是 FsOpen()的有效参数-将其删除。

    Jesu
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    所有示例都将其与之结合使用?

    为什么不呢?

    我需要做什么?

    示例??

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    CC3200不能用于 CC3220器件。 请阅读 Jesu 提供的文档。

    1月