This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220MODA:通过 XDS110探针进行编程

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: CC3220MODA, TMDSEMU110-U, UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/755186/cc3220moda-programming-by-xds110-probe

器件型号:CC3220MODA
主题中讨论的其他器件: TMDSEMU110-UUNIFLASH

你(们)好

关于 SWRA568、CC3220MODA Launch pad 可用于 UART 编程。

(CC3220 QFN 在定制板上被视为 CC3220MODA。)

在编程中、使用 LaunchPad 上的 XDS110。

是否可以使用 TMDSEMU110-U 调试探针进行 UART 编程而不是 CC3220MODA Launch Pad?

如果是、是否可以将 Uniflash 与 TMDSEMU110-U 结合使用?

贝斯特雷加兹

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    使用 TMDSEMU110-U 对 CC3220 QFN 进行编程是绝对可能的。 CC3220LAUNCHXL 具有板载 XDS110、将 CC3220LAUNCHXL 上接头的信号连接到板上的 CC3220与从独立 XDS110调试器(TMDSEMU110-U)获取相同信号并连接这些信号相同。 由于 Uniflash GUI 应用程序将自动检测任何 XDS110调试器、尤其是 CC3220 Launchpad 中包含的调试器、因此 TMDSEMU110-U 也将正常工作。

    此致、
    Michael