This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WL1837MOD:测试报告、显示了针对#39执行的测试和计算;生产装置之间的最大射频输出功率#39;

Guru**** 2867080 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/754927/wl1837mod-test-report-showing-test-and-calculations-carried-out-for-maximum-rf-output-power-among-production-units

器件型号:WL1837MOD

在《EMF 曝光评估报告:WL18MODGI 型号的 EA741330》中、第3节介绍了"生产装置中的最大射频输出功率"。

这只是结果的总结。 我们需要知道这些成果是如何取得的。 请提供一份测试报告、其中包含图表/计算表等 备份"生产单位中的最大射频输出功率"是如何实现的:achieved.e2e.ti.com/.../EA741330_5F00_R01_5F00_EMF-Exposure_5F00_Texas_5F00_WL18MODGI_5F00_0725.pdf

非常感谢

Abhishek Patil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Abhishek、

    EMF 报告中的数字基于2.4GHz 的 EN300328报告和5GHz 的 EN301893报告中的数据。 这是测量和获取数据、然后传输以进行计算的位置。 有关感兴趣的报告、请参阅以下内容: www.ti.com/.../WL18XX-REPORTS

    谢谢、
    Riz