This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/CC3220SF-LAUNCHXL:启用 CC3220SF CPU 负载图

Guru**** 2546020 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3220SF

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/755742/rtos-cc3220sf-launchxl-enabling-cc3220sf-cpu-load-graph

器件型号:CC3220SF-LAUNCHXL
主题中讨论的其他器件:CC3220SF

工具/软件:TI-RTOS

大家好、

在 CC3220SF TIRTOS 项目上、我正在尝试在固件调试期间启用 CPU 负载图。

我启用了 tirtos_builds_cc3220sf_launchxl_release_ccs 中 release.cfg 内的加载模块并重新构建它。 然后、我重新构建了我的项目。

我打开了图形、但它没有显示任何粗体行(就像堆内存图形中那样)。

我出了什么问题?

感谢您的支持、

fp

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    要在 ROV 中启用负载图、您可以使用以下 RTOS 配置:

    VAR Load = xdc.useModule('ti.sysbios.utils.Load');
    
    Load.windowInMS = 100;
    
    Load.hwiEnabled = true;
    Load.swiEnabled = true;
    Load.taskEnabled = true; 

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我在 tirtos_builds_cc3220sf_launchxl_release_ccs 中的.cfg 文件中添加了这些行。

    CPU 图形可用、但未显示任何内容。

    您能更具体地说明这些步骤吗?


    谢谢、
    fp
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这很奇怪。 我将这些行添加到我的 RTOS 配置中并重新构建。 之后、在 ROV 上正确运行 CPU 负载图。 我的 ROV 视图示例:

    您使用的是哪个版本的 CCS 和 CC3220 SDK? 您使用的是哪个版本的 XDCtools? 您可以共享.cfg 文件吗? 在 RTOS 视图中按刷新按钮会发生什么情况?

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jan、

    遗憾的是、我的项目涉及 HomeKit。 我必须修改 hap_cc32xx_tirtos_builds_CC3220SF_LAUNCHXL_release_ccs 项目中的 release.cfg、以使 CPU 图形正常工作。

    感谢你的帮助。

    fp