This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220:HTTPS 服务器的 CN SSL 证书问题

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3220SF

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/755717/cc3220-issue-with-cn-of-ssl-certificate-for-https-server

器件型号:CC3220

您好!

我们目前正在尝试让 HTTPS 服务器在基于 Simplelink SDK2.20的 CC3220SF 应用中工作。 该应用程序使用板载 HTTPS 服务器进行配置和本地 OTA 、需要确保安全。 我们使用以下信任链"device _domain_name"-> Thawte RSA CA 2018 -> DigiCert 全局根 CA 购买了 SSL 证书。
CC3320的域名设置为“device _domain_name”,证书+私钥存储在文件系统中。 我们按照编程人员指南中的说明启动 HTTP 服务器并重定向到安全端口。

   /*设置用于 SSL 密钥交换的文件名*/
   SetNetAppHttp (RetVal、
                 SL_NetApp_HTTP_DEVICE_CERTIFICE_FILENAME、
                 strlen ((char *) SSL_Server_CERT)、
                 (const uint8_t *) SSL_SERVER_CERT);

   SetNetAppHttp (RetVal、
                 SL_NetApp_HTTP_PRIVE_KEY_FILENAME、
                 strlen ((char *) SSL_Server_key)、
                 (const uint8_t *) ssl_Server_key);

   SetNetAppHttp (RetVal、
                 SL_NetApp_HTTP_CA_certificate_file_name、
                 sizeof (serverCACertificateFileName)、
                 serverCACertificateFileName);

   /*激活主 HTTP 端口上的 SSL 安全性并将其更改为
      443 (标准 HTTPS 端口)*/
   SetNetAppHttp (RetVal、
                 SL_NetApp_HTTP_PRIMARY_PORT_SECURITY_MODE、
                 sizeof (安全模式)、
                 安全模式(&S);

   SetNetAppHttp (RetVal、
                 SL_NetApp_HTTP_PRIME_PORT_NUMBER、
                 sizeof (https://Port)、
                 https://port);

   /*启用辅助 HTTP 端口(只能用于重定向
      安全主端口的连接)*/
   SetNetAppHttp (RetVal、
                 SL_NetApp_HTTP_secondary 端口编号、
                 sizeof (次级端口)、
                 次级端口);

   SetNetAppHttp (RetVal、
                 SL_NetApp_HTTP_secondary 端口启用、
                 sizeof (secondaryPortEnable)、
                 辅助端口启用);

RetVal = sl_NetAppStop (sl_NetApp_HTTP_Server_ID);

RetVal = sl_NetAppStart (sl_NetApp_HTTP_Server_ID);

在尝试访问网页时,浏览器会显示“NET:ERR_CERT_common_name_invalid”。  这可能是因为颁发证书是为了验证"device _domain_name"、但名称解析为 IP 地址。 换言之、键入"device_domain_name" 会导致"device_IP_Address" 、浏览器会报告常见名称或域错误。

是否可以以证书仍然有效的方式解决此重定向问题?

或者 是否有其他类型的证书可以解决此问题?

我们是否在这里遗漏了一些东西?

此致

Adithya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Adithya、

    在任何类型的设备上、如果有 https 和自己的本地 IP 地址、都不存在此问题的解决方案。 任何制造商提供的带有 https 的设备都存在此问题(AP、交换机、网络摄像头等)。

    1月