This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220:如何读取/写入 GPIO#39?

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3220S

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/755037/cc3220-how-to-read-write-gpio-s

器件型号:CC3220

大家好、我正在尝试使用 SDK 中的"gpiointerrupt"项目来读取或写入 GPIO。

查看我尝试将 GPIO7写入高电平的代码

GPIO_init();

GPIO_setConfig (0x0080、GPIO_CFG_OUT_STD | GPIO_CFG_OUT_HIGH);

GPIO_WRITE (0x0080、Board_GPIO_LED_ON); 

我已将 LED 连接到 GPIO7引脚、因此尝试为其供电。 但没有结果。

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Raghunandana、

    您还必须在 CC3220S_LAUNCHXL.h 的 enum、"CC3220S_LAUNCHXL_GPIOName"(第91行)中初始化此引脚 确保此枚举中的顺序与 CC3220S_LAUNCHXL.c 中的 gpioPinConfigs 相对应

    有关更多信息、我的同事在这里有很好的解释:

    您还可以参阅  GPIO.h 中### GPIO 驱动程序配置#下提供的信息

    谢谢、

    Alexis