This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220MODA:用于配置的 WPA2密码长度

Guru**** 2927270 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/753608/cc3220moda-wpa2-password-length-for-provisioning

器件型号:CC3220MODA

您好!

以下问题在最新软件中仍然存在?

http://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wifi/f/968/t/386412

我的客户报告说,使用配置的“cloud_ota”出现63个字节的 WPA2密码失败。
相同的长度适用于“network_terminal”,其中密码是在代码中写入的。

如果长度减小,例如10字节,则也可以与“clould_ota”一起使用。

谢谢、此致、
Kot

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    客户在运行 cloud_ota 示例时是否使用配置向应用发送密码?

    Jesu
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我问这个问题。

    是的。 密码已发送。
    我使用 iPhone 6S 从 SimpleLink Startter Pro 进行访问。
    63字节密码如下所示。
    "W $ xNCMmBNEqi] XO | Iby | 6. P% EVSL`GZBDA + V%(XTNOeKSx0D = HQ_/ m-FHGMcb"
    没有错误、因为字符串使用"粘贴"重新连接 iPhone 的 Wifi。
    控制台输出
    成功

    ================================================================
     配置示例版本。 1.0.16.
    ================================================================

     芯片0x31000019
     MAC 31.2.0.0.0
     PHY 2.2.0.6
     NWP3.9.0.6
     ROM 0
     主机3.0.1.41
     MAC 地址:50:F1:4a:61:5c:8d


     正在启动配置! MODE=2 (0-AP、1-SC、2-AP+SC、3-AP+SC+WAC)

     [配置]配置文件已添加:SSID:82101

     [配置]配置文件已添加:SSID:82101

     [配置]配置文件确认:WLAN 已连接!

     [配置]配置文件确认:已获取 IP!

     [配置]配置文件确认失败(连接成功、向智能手机应用程序的反馈失败)

    [配置]配置应用程序已成功结束


    故障

    ================================================================
     配置示例版本。 1.0.16.
    ================================================================

     芯片0x31000019
     MAC 31.2.0.0.0
     PHY 2.2.0.6
     NWP3.9.0.6
     ROM 0
     主机3.0.1.41
     MAC 地址:50:F1:4a:61:5c:8d


     正在启动配置! MODE=2 (0-AP、1-SC、2-AP+SC、3-AP+SC+WAC)

     [配置]配置文件已添加:SSID:82101

     [配置]配置文件已添加:SSID:82101

     [配置]配置文件确认失败:连接失败

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我很难重现您的问题。 仅为运行 cloud_ota 的器件配置了以下密码:

    "abcdefghijklmnaopqrstuvwwxyzabcdefghiojkkjfiowefioaweoeheio"、确切地说是63个字符。

    我使用的路由器是 Belkin N150。

    用于配置的 iPhone 6S。  

    我注意到当我复制您的密码时、我必须删除额外的空格才能保持在大小限制范围内。 是否可以使用额外的空格粘贴密码?

    Jesu