This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220:如何查找 CC3220 +摄像头的最佳参考设计

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/753901/cc3220-how-to-find-the-best-reference-design-for-the-cc3220-camera

器件型号:CC3220

大家好、TI gurus 太棒了!

我们正在为支持摄像头的消费类产品评估 CC3220 WiFi SoC、因此很难将所有组件整合在一起以使其正常工作。

本文中详细介绍的以往工作中、我终于能够组装出合适的 CMOS 成像仪和子板(均可 从该供应商处获得)、但遗憾的是、'CC3200 CAMBOOST'用于较旧的 CC3200、尚未更新为较新的 CC3220

同样、在(超级重要)软件方面、代码样本仅适用于 CC3200 SDK、但尚未移植到 CC3220。  我主要对   CC3200 SDK 中的此样片和此样片感兴趣。  (我只对将 CC3220直接连接到 CMOS 成像器的"低成本"参考设计感兴趣(不使用其他 TI 参考设计中使用的 OV788等流压缩芯片)

有几个问题:

Q1:是否已(或将会)努力为 CC3220移植上述摄像头设计?

问题2:如果 TI 没有这样做、是否有人成功地将 CMOS 成像仪直接连接到 CC3220?

Q3:我购买的'CC3200 CAMBOOST'子卡是否与 CC3220 LaunchPad 电气/数字兼容?

Q4:对于涉及 CMOS 成像仪和 CC3220的设计、建议使用哪种方法快速入门?

非常感谢您的宝贵帮助!

  Jean-Pierre

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jean、

    我们已经提供了使用 CC3220 +视频的 TI 参考设计。 我不知道还有其他设计正在进行。

    与任何其他类型的图像传感器相比、我看不到使用基于 CMOS 的图像传感器的设计可能会面临的其他挑战。 如果连接存在电压问题、您可以始终使用电平转换器。  

    我们基于摄像头的参考设计应能为您提供大量见解并帮助您快速入门。  

    Jesu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jesu、

    感谢您的响应、但由于这是一个低成本应用、我们希望将 CC3220直接连接到 CMOS 成像仪(并且没有增加 BOM 成本的中间摄像头处理器)

    基本上、我们希望找到上述参考设计的更新版本、这些参考设计将 CC3200直接连接到 CMOS 成像仪... 而是 CC3220。

    摄像头功能是 CC3220的主要卖点、是否有端口或参考设计可演示直接连接 CMOS 成像仪的功能?

    谢谢! )

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jean、

    对于您所提到的设计、没有进行任何移植工作。 请记住、您所指的设计在分辨率和 FPS 方面受到限制。 如果低成本至关重要、并且 Web 套接字设计与您的要求非常相似、则您可以始终将代码移植到 CC3220、我们提供了通用迁移指南。

    Jesu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jesu、

    好的、感谢您提供的信息...  是的、我们的应用成本至关重要、我们可以每秒使用几个映像。

    至少我知道、需要移植才能使其尽快工作。  您是否知道 TI 在未来几个月内是否有任何计划来更新其摄像头设计以与 CC3220配合使用?  (将会非常有用!)

    如果没有其他人做过这项工作吗?  非常感谢收到副本!

    再次感谢你们的帮助:)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jean、

    目前、我们在摄像头设计方面的工作更加注重性能。 遗憾的是、我们不打算尽快更新现有设计-如果没有。

    Jesu
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、谢谢、这对我很有用、以便我可以进行规划。