器件型号:CC3220
大家好、TI gurus 太棒了!
我们正在为支持摄像头的消费类产品评估 CC3220 WiFi SoC、因此很难将所有组件整合在一起以使其正常工作。
从 本文中详细介绍的以往工作中、我终于能够组装出合适的 CMOS 成像仪和子板(均可 从该供应商处获得)、但遗憾的是、'CC3200 CAMBOOST'用于较旧的 CC3200、尚未更新为较新的 CC3220
同样、在(超级重要)软件方面、代码样本仅适用于 CC3200 SDK、但尚未移植到 CC3220。 我主要对 CC3200 SDK 中的此样片和此样片感兴趣。 (我只对将 CC3220直接连接到 CMOS 成像器的"低成本"参考设计感兴趣(不使用其他 TI 参考设计中使用的 OV788等流压缩芯片)
有几个问题:
Q1:是否已(或将会)努力为 CC3220移植上述摄像头设计?
问题2:如果 TI 没有这样做、是否有人成功地将 CMOS 成像仪直接连接到 CC3220?
Q3:我购买的'CC3200 CAMBOOST'子卡是否与 CC3220 LaunchPad 电气/数字兼容?
Q4:对于涉及 CMOS 成像仪和 CC3220的设计、建议使用哪种方法快速入门?
非常感谢您的宝贵帮助!
Jean-Pierre