This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220:CC31xx/CC32xx 能否处理 WoW?

Guru**** 2560390 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/754470/cc3220-can-cc31xx-cc32xx-handle-wow

器件型号:CC3220

您好、社区成员、

我的客户正在寻找符合 WoW (WLAN 唤醒)规范的 Wi-Fi 产品。
CC31xx/CC32xx 能否支持 WoW?
此外、如果 CC31xx/CC32xx 能够支持、是否有示例代码或 SDK?

查看 WL18xx 的编程人员指南、如果它是 WL18xx、它似乎对应于 WoW。

WL18xx 上是否有 WoW SDK?
如果您有参考文档、请告诉我。

此致。
Cruijff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、CC3XXX 使用我们的 RX 滤波器支持 WoW。 您可以在此处的编程人员指南中了解更多相关信息 。 遗憾的是、我们没有展示这些功能的任何示例。  

    请为 WiLink 产品创建单独的主题、以便将其定向给相应的人员。

    Jesu