This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 我的 PC 或智能手机未检测到 CC3100 WiFi

Guru**** 2390755 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3100, CC3100BOOST, CC3100SDK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/754326/cc3100-wifi-not-detected-by-my-pc-or-smartphone

Thread 中讨论的其他器件:CC3100CC3100BOOSTCC3100SDK

我已将 CC3100连接到 TM4C123GXL launchpad。 指示灯亮起、但我的计算机无法检测到 MySimpleLink WiFi。 我还在其他器件中搜索它、但没有一个器件能看到它。 这是我第一次使用它。  

我下载了 CC3100 SDK (当前存在于 TI 网站中)、其中包含更新的服务包。

我测试另一个 CC3100Boost (属于我的朋友、但我将其与计算机连接 以测试问题是否来自 CC3100)、并且我的计算机检测到了它。

请帮我解决这个问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您在上面运行的是什么固件?

    它需要处于 AP 模式才能显示为可用器件。

    Jesu
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jesu、

    感谢您的回复

    我使用的是 www.ti.com/tool/download/CC3100SDK 上的 CC3100软件开发套件(SDK)、服务包和附加组件 CC3100SDK_1.3.0

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Meshari、

    如果 TM4C123GXL 未将 CC3100置于 AP 模式、它将不会显示为 WiFi 设备。 我们的编程 人员指南 介绍了 AP 模式以及如何将 CC3100配置为在 AP 模式下运行。 确保将 CC3100设置为 AP 模式、使其能够发现。

    Jesu