This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WL1837MOD:内部上拉和下拉值

Guru**** 2782615 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/753464/wl1837mod-internal-pull-up-and-pull-down-values

器件型号:WL1837MOD

大家好、

下午好、我的客户对表4-1中列出的所有引脚的上拉和下拉电阻器的值感兴趣。 这些都是相同的(10k?)吗? 或者、它们是否因引脚功能而异?

谢谢!

此致、

~John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、John、

    我相信您可以在以下应用手册中找到相关信息:
    www.ti.com/.../swra448a.pdf

    此致、
    Eyal
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eyal、

    我看到 WLAN_EN 和 BT_EN 的值为200k。

    但是、表4-1表明有23个附加信号包含上拉或下拉。 此信息位于何处?

    此致、

    ~John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 John:

    器件内的内部上拉和下拉电阻器为周上拉/下拉电阻器。 它们在90K 至110K 范围内。

    谢谢、
    Riz