This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3200:CC3200 MCU 睡眠和 NWP 禁用时的电流消耗是多少?

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3200SDK, CC3200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/753917/cc3200-what-is-the-current-consumption-when-cc3200-mcu-sleep-and-nwp-disable

器件型号:CC3200

您好!

我的应用需要 CC3200的 SPI 始终用于读取加速度传感器、并在几分钟内将数据及时上传到云服务器(无需与 AP 保持空闲连接)、因此我在  CC3200SDK_1.3.0中测试睡眠示例、 电流约为15mA、是否可以禁用 NWP 以将电流降至10mA 以下?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    CC3200 数据表的第4页 对此进行了概述。 根据您的网络要求、您可以选择许多方法来降低 NWP 上的功耗。 最终、您的器件处于活动状态的持续时间对总体电流消耗有很大影响。

    Jesu