请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC3200 您好!
我的应用需要 CC3200的 SPI 始终用于读取加速度传感器、并在几分钟内将数据及时上传到云服务器(无需与 AP 保持空闲连接)、因此我在 CC3200SDK_1.3.0中测试睡眠示例、 电流约为15mA、是否可以禁用 NWP 以将电流降至10mA 以下?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.