This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220MODA:生产线上的编程时间

Guru**** 2576215 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3220MODA, UNIFLASH, CC3120

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/752889/cc3220moda-programming-time-at-production-line

器件型号:CC3220MODA
主题中讨论的其他器件: UNIFLASHCC3120BEEPROG2

你(们)好

我认为 CC3220MODA 生产线编程有两种方法、一种是直接 SPI 编程、另一种是 UART 编程。

您是否有关于编程时间的信息?  

我想知道这两者的时间。  (可接受大致时间)

贝斯特雷加兹

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    关于编程时间、我们仅记录了一个逻辑波形、您可以在 此处下载 CC3120/3220的嵌入式编程文件来找到该波形。 在逻辑文件夹中、您可以找到通过 Uniflash 对我们所有器件编程的波形。 如果您还没有在此处找到产品线指南 以及嵌入式编程指南、则可以在此处找到该指南。

    通常、SPI 编程速度更快、因为您直接对闪存进行编程、而不是通过网络处理器进行编程。 编程时间会因图像的大小而异。 我想您可以使用所使用的串行协议(UART 或 SPI)的图像大小和数据速率来计算时间。 但最终您应该对其进行测试。

    Jesu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    使用程序员来自 Elnec 的示例时间( e2e.ti.com/.../2477884 )。 大多数时间需要擦除闪存。

    1月
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好

    感谢你的答复。
    对于您提到的嵌入式编程(使用 Uniflash 进行 UART 编程)、编程时间为~25sec。
    我的理解是否正确?

    贝斯特雷加兹
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好、Hnz

    感谢你的答复。

    根据您链接的 E2E 讨论、使用 BeeProg2的示例时间为~25sec、但如果不擦除、则为~22sec。 擦除时间似乎为~3秒。

    擦除时间是否花费了大部分时间?

    贝斯特雷加兹
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    否 请参阅闪存 MX25R3235F 的数据表(表17)。 芯片擦除时间是典型值。 26秒(最大76秒)。

    在典型情况下、编程(擦除+编程+验证)大约需要26秒+ 22秒=~50秒。

    1月
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢你。 我知道。

    BestRds