This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/WL1807MOD:无缓冲

Guru**** 2931100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/753241/linux-wl1807mod-no-buffering

器件型号:WL1807MOD

工具/软件:Linux

您好!

在这种情况下、VoIP 广播数据包以20ms 的间隔在从 AP 到 ST 的下游缓冲大约200ms、并一起传输。 是否有设置可在没有缓冲的情况下以低延迟进行传输?

在 ST 到 AP 的情况下、它以20ms 的间隔传输。
即使从 AP 到 ST、在单播情况下、它也会以20ms 的间隔传输。

此致、
新义郎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    -数据包是否由 AP 或 STA 进行缓冲?
    -关闭省电功能是否有任何作用?
    iw wlan0将 power_save 设置为 off
    echo 0 >/sys/kernel/debug/ieee80211/phy0/wlcore/sleep_auth

    Saurabh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Saurabh:

    感谢您的快速回复。

    AP 和 ST 均使用 WL1807。
    正如您所建议的、将 ST 侧设置为 POWER_SAVE OFF、没有延迟。

    谢谢!

    此致、
    新义郎