This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220S-LAUNCHXL:配置中断会导致错误

Guru**** 2573695 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/753100/cc3220s-launchxl-interruption-in-provisioning-causes-error

器件型号:CC3220S-LAUNCHXL

您好!

我正在使用 WiFi_Doorlock 示例、当器件正在进行配置时、我会收到以下消息。

[WLAN 事件]已同步 SmartConfig!
[WLAN 事件]配置文件已添加
[WLAN 事件]连接到 AP 成功
获取[WLAN 事件] IP 地址 

但是、当我通过重新启动 CC3220中断该过程时、我在开始时收到以下错误消息、程序会停止。 如何解决此问题并防止此问题发生?

****启动控制线程循环****
[MQTT Thread] MQTT 客户端库已成功初始化
[网络接口]器件以站点模式[
网络线程]启动器件并使器件完成!
[网络线程]错误-无法获取器件 UDID (-2014)
错误[-2014]、位于函数[ConfigureSimpleLinkToDefaultState]中的第[996]行

[Network Thread]未能将器件配置为默认状态
[Network Thread]打印应用程序横幅时出错
[网络线程]错误-配置为默认状态期间失败 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Jack:

    您为什么要中断此过程?

    错误-2014仅意味着正在进行配置。 不确定它为什么会认为这是错误。

    Jesu
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果产品的电源突然切断或设备复位、则会发生此中断。 这些是客户可能遇到的问题、我希望防止这种情况发生。 在这种情况下、我在配置期间切断电源、然后将其重新打开。 但是、当器件重新启动时、我会得到上述错误、程序被卡住。 我如何解决这个问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    插孔、

    在使用 SL_WlanProvisioning 中的 SL_WLAN_PROVISIONING_CMD_STOP 运行代码之前、确定代码中断的位置并禁用配置。

    Jesu